Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Teilnahmebedingungen EM-Gewinnspiel

zurück

Teilnahmebedingungen "EM-Gewinnspiel HEINRICH KIPP WERK"

Die HEINRICH KIPP WERK KG veranstaltet unter nachfolgenden Teilnahmebedingungen ein Gewinnspiel zur EM 2016. Mit Ihrer Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie diese Teilnahmebedingungen.

Die Teilnahme ist nur über die Lösung der jeweiligen Gewinnspielfrage auf der Homepage der HEINRICH KIPP WERK KG (https://www.kippwerk.de) möglich.
Jeder Teilnehmer darf sich einmal pro Woche am Gewinnspiel beteiligen. Ein Gewinn ist jedoch nur einmalig möglich.
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige natürliche Personen, mit einem ständigen Wohnsitz in Österreich, Deutschland, Frankreich oder Polen. Mitarbeiter der HEINRICH KIPP Unternehmensgruppe und deren Niederlassungen sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.

Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation einen Vorteil verschaffen wollen, werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Gegebenenfalls wird der Gewinn nachträglich aberkannt oder zurückgefordert. Ebenso wird der Ausgang des Gewinnspiels nicht beeinträchtigt durch einen eventuellen Erwerb unserer Produkte.

Gewinne

Vom 10.06.2016 bis zum 10.07.2016 können 4 Einzelpreise gewonnen werden. Eine Teilnahme an der Verlosung des jeweiligen Preises ist in einem Zeitraum von sieben Tagen (Ausnahme: 1. Woche – 10 Tage) möglich, beginnend um 24 Uhr. Die Teilnahme hat innerhalb der im Gewinnspiel genannten Frist zu erfolgen.
Teilnehmer haben die Möglichkeit, durch Beantworten der jeweiligen Gewinnspielfrage und unter Angabe ihres Namens, Geburtsdatums und ihrer E-Mail-Adresse am Gewinnspiel teilzunehmen. Im Falle mehrerer korrekter Antworten entscheidet das Los.
Die Abtretung eines Gewinns an Dritte ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Preis wird dem Gewinner kostenfrei zugestellt.
Die Gewinner werden jeweils schriftlich per E-Mail kontaktiert und auf der HEINRICH KIPP Facebook-Seite veröffentlicht.
Der Gewinnanspruch erlischt bei Nichterreichbarkeit des Gewinners, bei ausbleibender Rückmeldung des Gewinners oder bei Nichtannahme des Gewinns durch den Gewinner nach Ablauf von 21 Tagen, gerechnet ab der ersten Veröffentlichung des Gewinners durch die HEINRICH KIPP WERK KG.

Abbruch Gewinnspiel

Die HEINRICH KIPP WERK KG behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder falls das Gewinnspiel aus anderen organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt bzw. fortgesetzt werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche gegen die HEINRICH KIPP WERK KG zu.

Haftung

Die HEINRICH KIPP WERK KG haftet nicht für falsche Informationen, die durch Teilnehmer und/oder Dritte geäußert und verbreitet werden und die mit der Verbreitung von Informationen zum Gewinnspiel im Zusammenhang stehen.
Die HEINRICH KIPP WERK KG übernimmt keine Gewähr dafür, dass alle Verlinkungen und Verweise, die im Rahmen des Gewinnspiels getätigt werden richtig bzw. vollständig sind.
Die HEINRICH KIPP WERK KG haftet nicht für Schäden aufgrund von Störungen technischer Anlagen, für Verzögerungen oder Unterbrechungen von Übertragungen oder für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel bzw. mit der Annahme und der Nutzung des Gewinns stehen. Dies gilt nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit.

Datenschutz

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden von der HEINRICH KIPP WERK KG
ausschließlich zum Zweck des Gewinnspiels und zum Versand des Gewinnes verwendet. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Facebook Promotion

Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von Ihnen bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern die HEINRICH KIPP WERK KG.

Veranstalter

HEINRICH KIPP WERK KG
Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Stand: 23.05.2016