Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

HEINRICH KIPP WERK auf der Motek 2019

zurück
  • HEINRICH KIPP WERK auf der Motek 2019

HEINRICH KIPP WERK auf der Motek 2019

100 % Zukunft seit 1919: KIPP präsentiert im Jubiläumsjahr Innovationen
In diesem Jahr feiert das HEINRICH KIPP WERK 100-jähriges Bestehen. Entsprechend steht auch der Auftritt auf der Motek 2019, die vom 7. - 10. Oktober 2019 in Stuttgart stattfindet, ganz im Zeichen dieses großen Jubiläums. Als zukunftsorientiertes Unternehmen zeigt KIPP zahlreiche Neuheiten, darunter den neuen Rohrgriff Bighand und smarte Produkte der innovativen Produktlinie FEATURE grip. Die Messebesucher können sich zudem von der KIPP Automationszelle für Spanntechnik überzeugen.

Die wichtigsten Stationen aus 100 Jahren KIPP lassen sich auf dem Messestand anhand von historischen Exponaten nachvollziehen: Vom ersten Erfolgsprodukt des Unternehmens – der Spätzlemaschine – bis zum verstellbaren Klemmhebel, der ab 1952 eine kleine Revolution im Maschinenbau bewirkte. Heute ist KIPP ein führender Hersteller von Normelementen und Bedienteilen, die gerade in der Produktions- und Montageautomatisierung stark nachgefragt werden. „Wir laden die Besucher der Motek ein, bei einer Kaffeespezialität aus unserer Café Bar 100 Jahre KIPP Revue passieren zu lassen“, so Andreas Roth, Leiter Marketing bei KIPP. „Wir blicken aber auch nach vorne – mit zahlreichen Neuheiten.“

Im Fokus steht dabei die innovative Produktlinie FEATURE grip, die der fortschreitenden Digitalisierung Rechnung trägt: In den Komponenten und Lösungen sind elektromechanische und sensorische Elemente integriert, sodass Anwender ihre Fertigungsprozesse stabiler und präziser gestalten können und von einer größeren Prozesssicherheit profitieren. Beispiele für die smarten Produkte sind ein Schnellspanner mit Kraftsensor sowie mit Zustandssensoren ausgerüstete federnde Druckstücke und Arretierbolzen.

Auf der Motek zeigt KIPP zudem den neu gestalteten Rohrgriff Bighand, der aufgrund seiner ergonomischen ovalen Griffform und der optimalen Rohrgröße einen sicheren und angenehmen Halt bietet. Er besteht aus einem ovalen Aluminiumrohr und Endstücken sowie Abdeckkappen aus Thermoplast, wobei die Endstücke mit Aufnahmebuchsen aus Edelstahl versehen sind. Der Maschinengriff besticht durch sein zeitloses und elegantes Design und passt sich durch die variable Farbgestaltung optimal an die Umgebung an. Somit ist der Rohrgriff Bighand, auch aufgrund seiner großen Achsabstände, bestens für den Maschinen- und Anlagenbau geeignet.
Auch die KIPP Automationszelle wird auf der Motek zu sehen sein: Das Roboter-System zum automatischen Beladen von CNC-Maschinen lässt sich sowohl an bestehende als auch neue Werkzeugmaschinen anschließen. KIPP realisiert auf Wunsch komplette Lösungen für CNC-Maschinenhersteller, wobei Spanntechnik und Automation nach Kundenwunsch angepasst werden.
Das HEINRICH KIPP WERK ist auf der Motek 2019 in Halle 3, Stand 3327 zu finden.